This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:PurePath‘D–I2C 主器件的加载失败。

Guru**** 2933260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593754/pcm5122evm-u-purepath-console-download-of-i2c-master-failed

器件型号: PCM5122EVM-U

  • “PurePath‘D–I2C 主器件下载失败。 请在重试之前刷新可用的 EVM 应用程序。“ 在 Windows 11 ARM64(Snapdragon 笔记本电脑)上。“

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uma、这通常可以通过卸载和重新安装 软件来解决。 请卸载 PPC3 并重新安装。  

    如果卸载和安装不能解决问题、请告诉我、我可能会让软件团队参与其中。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我重新启动 PC 后、它工作正常。 谢谢