This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:芯片的应用问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593458/pcmd3180-the-application-issues-of-chips

器件型号: PCMD3180

1.docx 

请帮助您尽快查看附件并回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将这篇文章转发给合适的工程师来为您提供支持。 他将在一天内与你跟进。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这在数据表中似乎是一个拼写错误。 IOVDD = 1.8V 运行、IOVDD = 3.3V 运行。

    请遵循本公约、我们将更新数据表以解决此问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan