This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:芯片的应用问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593464/tlv320adc5140-the-application-issues-of-chips

器件型号: TLV320ADC5140

2.docx 

请帮助您查看随附的问题和答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将此工单转发给合适的工程师来为您提供支持。 他将在一天内与你跟进。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您指出的 C14 和 C15 是输入交流耦合电容器。

    在交流耦合模式下将信号连接到 INxP/M 时、该器件在 INxP/M 引脚上提供直流偏置电压、以确保这些引脚上的电压不会由于交流信号摆幅而低于 0V。 这些电容器可确保:

    a) 此直流偏置被阻止到达输入信号源。

    b) 信号源的任何有害直流电压/偏移都不会到达 INxP/M 引脚。

    如数据表中所述、在直流耦合配置中、输入也可以连接到 INxP/M 引脚、在这种情况下不需要 C14 和 C15 电容器。

    但是、即使在直流耦合配置中、 具有交流信号摆幅的 INxP/M 引脚上的电压在任何情况下都应保持在建议的工作电压范围内、在这种情况下、信号源必须包含直流偏置才能确保这一点。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan