This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204 SoC 是否支持高速 I2S

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593656/am620-q1-does-am6204-soc-supports-high-speed-i2s

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

我将高速从 STAT710A 接收到 AM6204 的 I2S 数据、这些数据将连接到 McASP1、

同样、我也会使用 标准时钟从 SXM 模块 (X28F) 接收 I2S 数据给 McASP2。

Linux SDK 中的该文件是否可用作 I2S 接口./sound/I2S_TI/davinci-mcasp.c 文件、以及 McASP1 和的器件树配置 已更改、或者我是否需要为高速和/或两个 I2S 接口创建自己的 soc 接口。

我在 TI 论坛中找到的类似问题  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1580558/am620-q1-does-am620-q1-support-the-i2s-interface-to-sta710

此致、

文卡塔

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    是的、您可能可以使用/sound/McASP1 和 soc /ti/davinci-mcasp.c 文件、只需使用适当的时钟、引脚多路复用和 DMA 设置更改 McASP1 和 MCASP2 的器件树修改即可。

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren