Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPA3255-Q1
主题 TPA3255 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我们有一份应用手册、介绍了如何使用外部电路在 BTL 中实现 PFFB、PBTL 是否也可行?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
器件型号: TPA3255-Q1
主题 TPA3255 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我们有一份应用手册、介绍了如何使用外部电路在 BTL 中实现 PFFB、PBTL 是否也可行?
谢谢!
嗨、Jass
实际上不推荐太多关于该应用手册的内容、因为它仅在 IDEA 条件下工作。 对于大规模生产、主要问题是变化、比如通用电容器的值变化为±20%、另外还会产生额外的直流失调电压来产生电容值降额。 所有这些都会使外部反馈环路极点和零点发生偏移、可能会在临界情况下产生稳定性问题。 该应用手册没有考虑这些因素。
只有当您的客户拥有足够强大的设计能力时、才可以进行这些研究以涵盖所有变化因素、然后或许可以安全地这样做。
TPA3255 最初具有足够高的 THD 性能、可能无需这样做。