This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1560179/tas5825m-schematic-review

器件型号: TAS5825M

工具/软件:

您好 TI:

1.请参考原理图审阅 (PVDD=20V;Speaker 4Ω x2)

2. PVDD 电解电容器需要 2 个  100uF/35V? 电解电容器可以更改、使用 1pcs 100uF/35V?μ F

 自举电容器 0.22uF 的电 压最低需要?μ F  

4、输出电感器使用  TAITECH_HPC5040NF –100M 可以?μ H

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    请参阅以下答案:

    如果 5W 是 rms、则 pk 为 10W。 那么,这种说法似乎没有什么大问题。

    2.对于 5W 输出,这应该不是问题。 可以确认 THD 以查看是否更差。

    由于 pvdd 为 24V、建议在不使用 50V 的情况下使用 25V。

    4.您可以参考 DS 中的电感器选择部分来选择电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    PVDD=20V、L=10uH、C=0.68uF、Fsw=384000Hz 、θ=0.5 或 0.14、扬声器 5W/4 欧姆

    Ipeak _ power_up = 0.04545A(BD 调制);0.01273A(1SPW 调制或混合调制)

    ipeak _ clipping = 2.60417A(BD 调制);4.47917A(1SPW 调制或混合调制)

    ipeak、OUTPUT_POWER = 1.581139A

    电感器选择 Isat > 4.47917A 正确?

     e2e.ti.com/.../inductor-calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    是的、是这样。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    1.使用带 BD 调制的 BTL 模式, PVDD=20V,负载=4 欧姆(扬声器 5Wx2)
    参考 DS 效率与输出功率曲线,PVDD=20V 效率接近 50 %,正确吗?

    2. 我设计原理图可以运行混合调制吗?

    3、混合调制设计,我应该注意什么?

    4. BTL 10W (5Wx2)  混合调制可设置为 Fsw=768KHz, 10uH 电感器选择 Isat >2.24A?  

    (恐怕计算错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    1.是的,是的。

    2 和 3。是的、混合模式和其他模式之间没有特殊区别。

    4.电流计算正确。 但如果使用 768khz、开关损耗会变大。 那么、热性能可能不如 384k。

    对于大多数客户来说、使用 384khz 仍然是一个不错的选择。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的答复!

    1. 使用两个 5W 扬声器时、IC 或扬声器的大部分温度是否会下降?

     2.在电话会议上,使用不连续播放的 5W*2 扬声器,那么估计的热量百分比是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 10 月 1 日~ 10 月 8 日是国庆节和传统中秋节、回复将延迟。 我们将在返回办公室时提供反馈。 感谢您的耐心!

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

    谁可以帮助回答这个问题?

    1. 使用两个 5W 扬声器时、IC 或扬声器的大部分温度是否会下降?

     2.在电话会议上,使用不连续播放的 5W*2 扬声器,那么估计的热量百分比是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    这是一个复杂的话题。

    1.由功率引起的温升受到 PCB 散热能力的影响。

    很难说哪个下降更多。 我们就可以知道 IC 和扬声器会消耗多少功率。

    2.与 1 一样、散热能力是关键。 无法对其进行评估。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的答复!

    如何在断开系统电源时避免发出砰砰声? (非正常关机系统电源)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    如果突然移除 pvdd、较大的旁路盖有助于软化 pvdd 下降速度。 这可以以某种方式避免敲门。

    如果正常关断、您可以将放大器或高阻态放大器静音以避免发生砰砰声。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的答复!

     

    我们射频团队建议在每个输出路径的 tas5825m 中添加射频去感应 R/C、这是可以的吗?

    我们应该注意什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的答复!

     

    我们射频团队建议在每个输出路径的 tas5825m 中添加射频去感应 R/C、这是可以的吗?

    我们应该注意什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否仍有关于 SCH 的问题?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    没有问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将关闭此项目