This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:需要确认外部 D 类放大器接口

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TPA3110D2, TAC5212, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594236/tlv320aic3110-need-confirmation-for-the-external-class-d-amplifier-interface

器件型号: TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2TAC5212TAC5112

您好团队:

 

我的一个客户希望将 TPA3110D2 与 TLV320AIC3101 编解码器连接。 问题是需要与哪个输出类型 D 类放大器连接? 是在 SPL 和 SPR 输出(差分)还是 HPL 和 HPR 输出(单端)上进行测试?

请 提供帮助。

 

此致

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我们期望编解码器使用线路输出进入外部放大器。 AIC3110 内置了自己的扬声器放大器,但它的功率远低于 TPA3110 ,并且 TPA 需要一个模拟输入,而不是来自不同 D 类放大器的另一个开关输入。  

    AIC3110 可以自动对 HPL/HPR 输出进行线路输出、因为它支持 10k Ω 输出阻抗。  

    但是、他们为什么要为此应用程序使用 AIC3110? 我们有许多其他编解码器/ DAC、它们还可以支持差分立体声线路输出、以及性能更好的新编解码器/ DAC。 我会推荐使用 TAC5212 或 TAC5112 来购买成本更相似的产品、这两者都具有比 AIC3110 更好的性能。

    此致、
    Mir