This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1644:差分输出到单端

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2, OPA1644, DRV632, DRV632EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592730/opa1644-differential-output-to-single-end

器件型号: OPA1644
主题中讨论的其他器件: TPA6132A2、 DRV632和 DRV632EVM

我在音频电子产品方面的经验很少、因此请随时明确地提出任何建议...  

我继承了一个需要 CS47L63 作为音频源的项目(仅在左声道输出单声道)。 这不能更改。 但 CS47L63 具有差分输出、专为耳机而设计。  

CS47L63 数据表

毫不奇怪、尝试将该输出馈送到现成的 TDA7498E 放大器 和小型 3“、4 Ω 扬声器在测试中会产生大量静电。

我的理解是、CS47L63 差分输出必须转换为单端并进行放大 、以驱动外部扬声器(例如通用的 3 向 6.5 英寸车门扬声器 — 300 瓦)

目标是拥有非常响亮、清晰、短的音频流(语音和音调)、类似于您在消防站听到的声音: https://www.youtube.com/watch?v=TeS7B_IJZhc

没有实际经验、仅根据我的阅读... 我想调用的 8.5 应用电路(第 18 页) OPA161x OPA1644 中的三个放大器供电的电路。

我可以使用高达 24V 的电压。

我假设(8.5 应用电路)麦克风输出的差分输出和 CS47L63 差分输出 是相似的、但如果错误或有更好的方法、我会感谢您的输入。 我对能够让  CS47L63 驱动外置单扬声器、音质和音量都很好的解决方案持开放态度。

我测试了几个不同的 OTS 放大器、但这里是我的基本设置... 连接耳机插孔时噪音和静电不良...

编辑:发帖后、我还了解了 TPA6132A2、它似乎也很有望将差分输出转换为路由到放大器的单端输出?  

TPA6132A2: 8.2.1 具有差分输入信号的配置图 24 显示了具有立体声耳机插孔输出和差分输入信号的 TPA6132A2 的典型应用电路...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用 OPA1644 数据表中的电路、也可以使用 TPA6132A2。 要获得 TPA6132A2 支持、我将把线程移至相应的支持团队。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您可以尝试在所有电路板之间添加 GND 连接。 即使信号是差分信号、也最好具有从放大器到编解码器的良好返回路径。

    如果我理解正确、您的意图是使用 CS 编解码器驱动功率放大器、而功率放大器又会驱动 4 Ω 扬声器。 您应该能够使用差分输入放大器实现此目的、在这种情况下、编解码器的 OUTP 和 OUTN 必须分别连接到放大器的 INP 和 INN。 也许您现在的连接仅将 OUTP 连接到 INP、但 OUTN 实际上短接到 GND?

    似乎没有必要为单端级添加差分电压、但如果您仍想试试 TPA6132A2 或其他 TPA613x 器件、或者最好使用 DRV632、这款器件非常相似、专为放大器输入等高阻抗负载而不是扬声器等低阻抗负载而设计。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在 CS 元件和放大器的 GND 之间添加了一根接地线。 那就解决了静态问题。 感谢您对此的见解!

    我订购了 DRV632EVM。 这并不重要、但如果这消除了我的上电/下电弹出窗口、这是值得的。

    我下载了 DRV632EVM Gerber 文件。 在我的最终设计中复制该文件已经足够简单了、但是是否可以下载 Altium(或类似)文件? 如果它已经存在、则没有意义重新创建它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很高兴知道你解决了这个问题!

    我环顾四周、但遗憾的是、原始设计文件无法访问。 虽然它很可能是一个不再受支持的 CAD 工具,因为这是前不久设计的。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师