This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:布局设计验证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593620/tas5825pevm-the-layout-design-verification

器件型号: TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825MEVM

我们已经开始使用设计音频放大器 TAS5825M IC。 为了确保正确的 PCB 设计和放置、我想申请 Altium 格式的参考布局文件 漏电流。

如果可以使用 TAS5825M 的 Altium PCB 布局、请将其分享给我们、以便我们可以更准确地进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是 TAS5825MEVM 的 Altium 文件。  

    AMPS023A.zip

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    感谢您为分享的文档 BTL 模式
    请您分享一下 单通道 PBTL 模式文件 效果呢? 这将帮助我们继续进行设计和验证。

    此致

    Jayaprakash p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaprakash:

    对于此器件、我们没有 PBTL 模式的布局文件。 我仍然建议遵循数据表中的布局指南、只需使用较厚的输出迹线即可。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢塞巴斯蒂安