This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110 - HPF_Coeff 指南

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594895/tas2110-tas2110---hpf_coeff-guide

器件型号: TAS2110

尊敬的 TI 团队:

我有一个使用 TAS2110 作为 3W 扬声器放大器的定制产品、该扬声器旨在在汽车环境中重现语音消息、我会查看该项目的所有配置和文档。

我曾尝试找到任何应用手册、视频、论坛来指导如何选择和定义 HPF_Coeff 寄存器的参数。 本文提到、必须使用 PPC3 计算这些系数、但这里缺少相关信息以及如何计算这些系数。

PP3C 的此窗口可在 2Hz~800Hz 之间选择。

但没有信息、也没有如何设置它、以及这里的标准值是什么。 这些寄存器的复位值设置为此处截止的频率? 什么是转换为十六进制的公式?

我希望在如何配置这些值方面有更好的知识方法。 不仅保留了默认值、并说“它有效、没关系“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TAS2110

    尊敬的 TI 团队:

    我有一个使用 TAS2110 作为 3W 扬声器放大器的定制产品、该扬声器旨在在汽车环境中重现语音消息、我会查看该项目的所有配置和文档。

    我曾尝试找到任何应用手册、视频、论坛来指导如何选择和定义 HPF_Coeff 寄存器的参数。 本文提到、必须使用 PPC3 计算这些系数、但这里缺少相关信息以及如何计算这些系数。

     

    PP3C 的此窗口可在 2Hz~800Hz 之间选择。

    但没有信息、也没有如何设置它、以及这里的标准值是什么。 这些寄存器的复位值设置为此处截止的频率? 什么是转换为十六进制的公式?

    我希望在如何配置这些值方面有更好的知识方法。 不仅保留了默认值、并说“它有效、没关系“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RNJ:

    这是一款 32 位可编程双二阶一阶高通滤波器。

    您可以参阅随附的 Excel 工作表、只需根据需要调整截止 (FC) 值和采样率 (Fs)。
    请注意、必须在连续写入命令中写入这些系数、否则器件存储器中的数据不会正确更新。
    对于 N1 系数、您只能考虑最右边的 8 个十六进制位置、并忽略左侧附加的 1。

    e2e.ti.com/.../32bit_5F00_BiquadCalc.xlsx

    可使用 PPC3 中的 I2C 录制工具验证以下设置:

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师