This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:将 TPA2039D1 与降压转换器配合使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594608/tpa2039d1-using-tpa2039d1-with-a-buck-converter

器件型号: TPA2039D1

我计划使用 TPA2039D1 D 类放大器以及 TLV320AIC320 音频编解码器。
数据表主要提到电池供电应用、因此我想确认:

TPA2039D1 可以由 5V 降压转换器供电吗?它是否与 TLV320AIC320 编解码器的输出完全兼容?

使用降压转换器时有关噪声或滤波的任何注释都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedev:

    是的、TPA2039D1 可由 5V 降压电源供电。

    它可以连接到 AIC 编解码器(您提到的部件号似乎不完整)。 您可以遵循 TPA2039D1 数据表图 30 中所述的单端输入配置。
    当使用 DAC 作为 D 类放大器的输入时、建议在 DAC 输出和放大器输入之间添加一个 RC 低通滤波器、以滤除带外噪声。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ivan Salazar

    对延迟的回复表示歉意。

    感谢您的澄清。为了确认这一点、我们使用的编解码器器器件是 TLV320AIC3204IRHBT。我们还在 D 类放大器输入端集成了推荐的 RC 低通滤波器、使用 1kΩ 串联电阻和 4.7nF 电容器进行接地、以滤除 DAC 输出中的带外噪声。

    此致、
    Sreedev