This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:5xx2 系列的菊花链配置

Guru**** 2938630 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595641/tac5112-daisy-chain-configuration-for-5xx2-family

器件型号: TAC5112

我想使用 TAC5112/5212 的菊花链特性将两个器件和一个 PCM6340 连接在一起、以便我可以通过一条 TDM 总线通过 4 个信号 (BCLK、FSYNC、DIN 和 DOUT) 访问所有器件的 ADC 和 DAC。  

 

每个编解码器可用作 2 个单端 ADC 和 4 个单端 DAC。 为了实现 8 个 I/O、PCM6340 增加了 4 个输入。

我只能找到 PCM6340 如何执行此操作的详细文档:  

多个 PCm6xx0 器件具有共享 TDM 和 I2C 总线

 

但我不清楚如何使用 TAC5x2、尤其是因为它涉及 DIN/DOUT 的 2 方向。  5xx2 系列是否有类似的文档?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    关闭此重复线程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请查看我在相邻主题中的回复。

    此致、

    Garret