This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:需要用引脚 2 和寄存器兼容的 PCM5122 替代产品

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212-Q1, TAD5212, PCM5252, PCM5122, TAD5112-Q1, TAD5112, PCM5242, PCM5102A-Q1, PCM5102A, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591839/pcm5122-require-pin2pin-and-reg2reg-compatible-replacement-of-pcm5122

器件型号: PCM5122
主题中讨论的其他器件: TAD5112-Q1、TAD5212-Q1、 TAD5112、TAD5212 、PCM5252 PCM5242PCM5102A-Q1PCM5102APCM5142

您好、

为获得更好的音频性能、我们希望替换 XMOS 官方 EVM XK-AUDIO-316-MC-AB 板中使用的 PCM5122。  

TI 音频 DAC 滤波器所示、 以下哪些 DAC 与 PCM5122 (通过 Pin2Pin 和 Reg2Reg)兼容? 可以忽略封装尺寸的差异 因为我们需要更改布局。   

  1. TAD5112-Q1
  2. TAD5212-Q1
  3. TAD5112
  4. TAD5212
  5. PCM5252
  6. PCM5242
  7. PCM5102A-Q1
  8. PCM5102A
  9. PCM5142

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung:

    PCM5142 是 PCM5122 的 P2P、R2R 匹配功能、增加了片上 miniDSP 的处理能力。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Garret Godfrey 

    感谢您的信息! 试用一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung:

    欢迎您、如果您在此处需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Garret