This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:带 TDM 的 TAC5111 回波消除

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111, TAS2563, TAC5112EVM-K, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591904/tac5111-tac5111-echo-cancellation-with-tdm

器件型号: TAC5111
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563TAC5112EVM-KTAC5112

您好:

我们正在开发一款支持 AEC(回声消除)的器件。 TAC5111 芯片可能适用于此目的、根据数据表、它可以通过 I2S 输出基准信号。

两个数字 MEMS PDM 麦克风应连接至 TAC5111。 输出应连接到 D 类放大器+单声道扬声器、芯片是否适合? 我是否理解正确、即可以通过 TDM 流式传输 3 个插槽 (MIC1、MIC2、Refsignal)、并且主机处理器(在我们的案例中为 ESP32)可以同步使用所有数据进行 AEC 处理?

非常感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的。 TAC5111 无法自行执行消除、但它可以将提供给 D 类放大器的回波基准和沿同一 TDM 流的数字麦克风数据返回主机以执行消除。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了另一款有趣的芯片、即 TAS2563、其工作原理与 TAC5111 类似、甚至具有集成放大器。 您会推荐哪一种用于 AEC 应用? 他们似乎是相同的价格。 我们无论如何都需要一个放大器、因此 TAS2563 在理论上具有一项优势。 我们不需要那么多的输出功率、也许还有“更小/更便宜“的替代集成式 IC? PDM 麦克风的回流和回波基准信号是否通过 TDM 工作到主机、或者它是如何工作的?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两个芯片都可以提供回声基准以及数字麦克风流。 只有在需要某种模拟麦克风/ ADC 时、才需要编解码器。 否则、放大器将是更简化的选择、尤其是因为您提到无论如何都需要放大器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们想要评估 TAC5111、并为此目的购买 TAC5112EVM-K 电路板。 您是否建议更换 IC、或者我们能否简单地在单声道中测试 TAC5112?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    单声道中的 TAC5112 将具有完全相同的性能、并且软件兼容。 我建议先评估 TAC5112、然后只使用单路输出。

    此致、
    Jeff McPherson