This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:关于输入阻抗

Guru**** 2925830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595996/pcm1809-regarding-input-impedance

器件型号: PCM1809

您好的团队、

建议的输入阻抗约为 10k Ω、但是否有关于最小值和最大值的任何指导原则?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    数据表是指 PCM1809 的内部输入阻抗、其典型值约为 10k Ω。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    我明白这一点。
    由于音频信号电平会根据输入阻抗值而波动、因此我想确认该波动是否处于输入阻抗的可接受范围内。
    因此、如果您能向我提供输入阻抗的最小和最大值的粗略估算、我将不胜感激。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    阻抗的变化可能约为+/–20%。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan