This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:原理图修订和 HP 选型

Guru**** 2893130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595821/tas5822m-schematic-revue-and-hp-selection

器件型号: TAS5822M

您好:

我想申请有关 TAS5822 放大器的技术支持。
您能否请查看并验证我的设计原理图、该设计基于 TAS5822、而 TAS5822 将以 18V 电压供电?

某些音频信号也会出现噼啪声、我想验证这是否与我的示意图或扬声器特性有关。

此外、我想确认此配置中扬声器所需的最低额定功率。 我们目前使用的是 25 W/4 欧姆扬声器、我想知道这是否合适、或者是否推荐不同的额定值。

提前感谢您的帮助。
此致、 TAS5822 schema.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    原理图看起来很好。

    在这种打乱过程中、您的音频输入是多少? 在此期间、您能否获得输出的任何示波器快照?  

    该放大器符合您描述的扬声器规格、只要您的 输出不超过 25W。  

    此致、

    Sebastian