This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:TAS6511-Q1 故障引脚响应时间问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595061/tas6511-q1-tas6511-fault-pin-response-time-question

器件型号:TAS6511-Q1

尊敬的专家:

  我想了解 触发输出故障时、故障引脚触发低电平需要多长时间的响应? (如果输出对地短路或扬声器对地短路)

谢谢你  

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy

    IC 检测到电流超过阈值后、只需约 100ns 即可完全进入故障状态并将故障引脚拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shadow:

       您还能帮助确认 IC 检测过流时间吗?我们希望将异常发生的时间(例如扬声器输出对地短路)设置为故障低电平触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

     您是否还能帮助确认 IC 检测过电流时间?

    这是 IC 无法保证的。 具体取决于您的系统(路径上的总阻抗和电感)以及短路情况。 电流的振铃速度将由这些因素决定。

    IC 不知道您何时创建了该短语。 IC 只知道电流何时超过 OC 阈值、需要 100ns 才能提供保护。