This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输入到输出音频路径延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595531/tas6584-q1-input-to-output-audio-path-latency

器件型号: TAS6584-Q1

您好:

我们的客户有一个问题,如果音频输入到输出 latecty 如下所示指定数字输入到模拟输出延迟?

如果属实、您能告诉我们 88.2kHz FSYNC 延迟吗?

image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    我们的客户有一个问题:下面中所示的音频输入到输出 Latecny 是否指定了数字输入到模拟输出的延迟?

    是的

    [引述 userid=“36158" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595531/tas6584-q1-input-to-output-audio-path-latency

    如果属实、您能告诉我们 88.2kHz FSYNC 延迟吗?

    [/报价]

    它与 FSYNC=96kHz 大致相同

    Elise