This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:多个 TAC5112/PCM6340 的菊花链配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595634/tac5112-daisy-chain-configuration-for-multiple-tac5112-pcm6340

器件型号: TAC5112

我想使用 TAC5112/5212 的菊花链功能将两个器件加一个器件连接在一起、以便我可以通过一条 TDM 总线通过 4 个信号 (BCLK、FSYNC、DIN 和 DOUT) 访问所有器件的 ADC 和 DAC。  

 

每个编解码器可用作 2 个单端 ADC 和 4 个单端 DAC。 为了实现 8 个 I/O、PCM6340 增加了 4 个输入。

我只能找到 PCM6340 如何执行此操作的详细文档:  

多个 PCm6xx0 器件具有共享 TDM 和 I2C 总线

 

但我不清楚如何使用 TAC5x2、尤其是因为它涉及 DIN/DOUT 的 2 方向。  5xx2 系列是否有类似的文档?

 

谢谢、此致

 

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    遗憾的是、TAC5112 的菊花链只能针对一个方向启用、而不能同时针对两个方向启用。 虽然本文档不适用于 5xx2 系列、但其工作原理与您通过将 GPIO 配置为 DOUT 或 DIN 路径的菊花链输入共享的应用手册相同。

    但是、如果您的设计有可能、应该能够同时对 DOUT 和 DIN 使用“共享 TDM“配置。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我会这样做的。  

    谢谢、祝您好运

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、1 月