This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:智能 AMP 表征

Guru**** 2925260 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531269/tas2781evm-smart-amp-characterize

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2781

工具/软件:

当过程到达热特性时、我们总是会遇到以下问题、 IT 部门也无法解决问题、所以您能告诉我如何解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更换了我的计算机并连接到互联网、并且还尝试关闭 IPguard。 但这个问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我想知道 PPC3 安装过程中是否出现问题? 除 PPC3 安装程序之外、PPC3 安装程序还应安装 Matlab 编译器运行时和 Microsoft visual C++运行时。  

    需要尝试一些操作

    1. 请卸载 PPC3 并重新安装
    2. 检查路径变量是否正确设置为 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/3630.PPC3-_2D00_-EnvVar-Fix.pdf
    3. 尝试另一台 PC

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    看起来 VC ++ redistritube 未按预期安装。 它将作为 ppc3 安装的一部分进行下载和安装。 可能是安装出现了一些问题。 我将通过电子邮件分别向您发送 VC++ exe。 您可以单独安装并重试。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、请将文件发送给我、我会重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    文件是否已共享?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有收到此文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已重试安装 VC++.exe、但此问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    您能否尝试完全卸载 PPC3 并尝试新安装?

    您是否有第二台 PC 可用? 您可以在单独的 PC 上试用吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、  

    我从我的大学换了另一台 PC、也换了我的个人 PC、他们都不工作。

    还尝试了卸载、重新安装并以管理员身份运行。

    结果仍然与上面的屏幕截图相同。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当遇到此问题时、使用了什么负载? 电阻器等其他负载供电?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

      EVM 板与扬声器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

      EVM 板与扬声器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    只是想再次检查。  

    1 调谐或其它模块工作正常。

    2 在表征期间、前几个步骤都可以正常工作。 能否分享 Re 结果?

    3 当您进入此步骤时、或者在进入此步骤很长时间后、问题会立即发生?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、热表征前的所有步骤均为;μ m

     

    2.当步骤到热表征时,大约 3 秒后会出现这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    奇怪的是、3 台单独的 PC 出现了相同的问题。 贵公司是否可能阻止 VC ++的安装?

    您是否在测试的 3 台计算机上手动安装了 VC ++?

    我会咨询一下我们的 PPC3 团队、以确保您拥有最新的 VC ++版本

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

        你的同事给了我一个 VC ++,我仍然有同样的问题后安装.

        3 台单独的 PC 没有相同的问题。 另外两个与 Windows 11 系统直接黑了并退出。

       我的 PC 是 Win7 系统、以上问题将会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 台单独的 PC 没有相同的问题。 另外两个安装了 Windows 11 系统的系统在热表征步骤中直接黑了下来并退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的安装文件如下所示。 这是正式发布的吗? 它可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    此时、该版本非常旧。 我将与您分享最新版本。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

     请给我发送最新版本、我会再试一次、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

      您可以通过 tidrive 将其发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      我还没有收到最新版本的安装文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       您何时可以向我发送最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    请使用此版本

    tidrive.ext.ti.com/.../ed3c1bec-bf4a-4755-b789-a7f417977773
    访问代码: D21mC'D21mC'D21 Vf

    此致、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      如何设置 热特性测试音调持续时间、 如果设置为 300s、 此页面将黑屏并退出、 但将其设置为默认值 10s、可以正常工作、我认为 10s 太短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    对于 KP 特性 10s 可以! 这只是较大热特性过程的第一步。 在表征过程的稍后阶段、将使用较长的音调!

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       KP CHAR 之后的下一步是热敏电阻、但也是 10s、温度变化很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       如果我将持续时间设置为 180s、PPC3 软件将变为黑色并退出、如下面的视频所示。

    e2e.ti.com/.../video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

       根据文档的要求、扬声器加热器应达到扬声器的最高温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    与 TAS2563 相比、TAS2781 具有全新的热控制器和热表征流程。

    在热表征过程中、扬声器可能不会一直发热到 Tmax、但没关系。 但是、您的绘图仍然看起来很低。  

    如何为 EVM 供电? 您对扬声器施加的 PVDDH 电压是多少?

    您也可以尝试提高扬声器的额定功率。 由于功率为 10W、如果未使用完整的 16V 器件增益、则 TAS2781 可能很难使扬声器升温。 我建议您使用 18V 等 PVDDH 电压从专用台式电源连接到香蕉连接器

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arthur:

      我将外部 19V 电源连接到 PVDDH、热表征结果如 下图:所示

    1.我认为最高温度仍然很小,即使功率 已达到 15W;

    2、 为什么功率在前几秒钟异常高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您能帮助回答以上问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

            ΔT 同一扬声器、PPC3 的温度低于 Klipplel、 PPC3 的 R θ 为 65、 而 Klippel 为 90。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

      它尚未达到设定的最高温度。 为什么它不上升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    由于我在 Last 星期五办公室外、因此对延误深表歉意

    您现在分享的结果是预期的结果 — 即使在表征期间它没有到达 Tmax。  

    您做了哪些更改? 仅使 PVDDH = 19V?

    您是否增加了热表征面板中的“额定功率“参数? -之前你是进入 10W.

    通过增大该值、您可以使热表征稳定在较高的温度。 -此值仅供热表征使用以确定要使用的信号电平。 如果您增加热性能、表征将导致更高的热控制器增益、因此稳定的温度会更高。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       是的、我只使 PVDDH = 19V。

     我还有以下问题:

     1. 我想 知道为什么没有达到最大值时,温度还没有上升。

     2. 我的结果看起来是预期的,它是否 意味着热阻和电容也可以根据我上述的表征结果计算?

                                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

     “额定功率“ 一直是 10W、我没有更改功率。 我刚刚将 PVDDH 连接到外部 19V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    与 TAS2563 相比、TAS2781 中的新热控制器不会使用热阻和电容。

    TAS2781 热表征在热表征过程中、预计扬声器不会达到 Tmax。 热特性会留出一些裕度、以便在所有类型的扬声器之间实现平滑的热控制器调优。  

    如果您想使热控制器更激进,您可以在表征过程中增加“额定功率“。 也可以手动调整热控制器增益

    以调整热控制器手册

    Pgain — 这是热控制器的主要增益。 它将控制初始上升时间和稳定温度

    IG1 — 当扬声器温度低于 Tmax 时、此增益将对扬声器温度施加正压力(更多输出功率)

    IG2 — 当扬声器温度接近 Tmax 时、此增益将对扬声器温度施加负压(降低输出功率)

    积分截止百分比 ( PI %)- IC 控制器的积分限制。  

    1) PG =0.1、IG1 = 0 IG2 = 0 IG% IC  

    2) 在高于 F0 的频率(通常为 2kHz 至 3kHz)播放音调 0dBFS、这是最低阻抗

    3) 在 PPC3 的验证窗口中记录扬声器温度和电压感测。 如果扬声器不能快速加热、可能是 PG 过低。 如果出现过冲/振荡/泵回、则 PG1 过高。 尝试微调 PG 值。 请记住、此时 IG1 = IG2 = IC %= 0

    4) 重复步骤 2 和 3、直到找到所需的温度和输出电压曲线

    5) 现在我们有了 PG 的值。 例如、PG = 0.4。 让扬声器冷却至室温、再次播放相同的 0dBFS 音调 30 秒、看看温度在什么情况下稳定下来。 记录温度(以增量为单位)。 例如、如果扬声器 Tmax 为 100°C、环境温度为 25°C、则 Tmax (delta)= 75°C。 如果扬声器稳定在 60°C(增量)、则取比率。 (60/75)*100%= 80%。 这是积分截止百分比。 在 PPC3 中输入该值。  

    6) 其中相同示例 PG 值为 0.4。 我们来计算 IG1 和 IG2 值。 目前、整个环路增益在 PG 中、我们会将其分散到 IG1 中。

    • 环路增益= 0.4
    • PG =环路增益* 0.92
    • IG1 =环路增益* 0.08
    • IG2 = 10* 环路增益* 0.08(这意味着 IG2 = 10*IG1)
    • IC %=在步骤 5 中找到的值)

    7) 如果需要、可以进行进一步微调。 例如、 如果在步骤 6 之后)、温度不会根据需要尽快增加到 TMAX、则增加 IG1。 如果温度超过 Tmax、则返回到步骤 3) 并使用较小的 PG(环路增益较小)

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      感谢您的详细回答、和我尝试了你说:

    1.我的扬声器大,共振频率约为 300Hz,所以 3000Hz 音调不合适、我可以更改它吗?

    2.在您给我的 PPC3 中, PG IG  ...  仅在完成所有步骤后才会出现、我更改了下图所示的值并重试热特性、但结果不会改变。 这些值可以在哪里更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [quote userid=“659694" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531269/tas2781evm-smart-amp-characterize/5938534 我的扬声器更大、谐振频率约为 300Hz、因此 3000Hz 音调不合适、我可以更改它吗?

    是的、我们通常使用的<4W 扬声器通常为 3kHz。 对于您的扬声器、只需使用高于谐振频率 (F0) 的任何频率都是最低阻抗。  

    [quote userid=“659694" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531269/tas2781evm-smart-amp-characterize/5938534 在您给我的 PPC3 中、PG 的 IG  ...  仅在完成所有步骤后才会出现、我更改了下图所示的值并重试热特性、但结果不会改变。 这些值可以在哪里更改?

    建议的步骤。 我们不会使用热特性过程。 而是更改 PG 和 IG 值。 然后访问“调优和音频处理“面板以加载新配置。 然后与媒体播放器一起播放音频以查看扬声器加热情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您说:然后与媒体播放器一起播放音频、查看扬声器加热情况

    如何查看扬声器加热?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“Tuning and Audio Processing“面板中、选择 PPC3 窗口底部的“V"按钮“按钮可查看扬声器热分布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

         我可以更改 TAS2781 中的激励频率、因为扬声器的 f0 为 300Hz、而不是 3KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以在“调优和音频处理“中播放 300Hz 音调、然后查看热变化。 “你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300Hz 不适合加热扬声器。 您希望使用会导致扬声器快速发热的高频音调。  

    我建议使用 3kHz、因为这是大多数小型扬声器发热速度非常快的频率。 如果您的扬声器具有较高的电感、我们可以使用较低的频率、例如 1.5kHz 至 1.8kHz。  

    播放一个频率的音调、该频率是高于 F0 的最低阻抗

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

        我在“调优和音频处理“中播放 0dB 音、音频频率达到最大、计算机音量也设置为 100、但 TAS2781 EVM 板的输出功率仅为 3W、 19V 外部电源连接到 PVDDH、 扬声器的额定功率为 10W、那么如何提高输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary 您是否在 PPC3 中执行特性描述流程后完成了此操作? 如果扬声器 Re 和其他参数未根据 CHAR 流程正确更新、则可能会导致音频受到限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

       是的、我  已经完成了表征过程、我保存的 PPC3 文件显示在附件中、我尝试在“调优和音频处理“模块中播放 0dB 音调、然后播放音乐、这两者的结果如下图所示、 播放音乐时、功率偶尔会超过 10W、但播放单频音频时、其额定功率不会达到 10W。 我不明白为什么?

     e2e.ti.com/.../excise.zip

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary。 我看到电压受到限制。 您能否向我提供 PPC3 文件?

    音调的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary。

    很抱歉、我看到您提供了文件。  

    我知道这个问题。 您输入的扬声器电阻变化为 6%。 这意味着算法会限制扬声器的温度、以确保最坏情况下的扬声器 (Re 比标称值低 6%) 不会被烧毁。 该算法将温度限制为 93C、这正是我们在温度图中看到的结果。  

    您能否将扬声器电阻设置为 0%? 这样可以使扬声器升温到 115°C。