This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:智能 AMP 表征

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531269/tas2781evm-smart-amp-characterize

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2781

工具/软件:

当过程到达热特性时、我们总是会遇到以下问题、 IT 部门也无法解决问题、所以您能告诉我如何解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

      很抱歉这么晚回复。 回复后我没有收到通知电子邮件。

       将 扬声器电阻变化设置为 0%、后、结果如以下所示、 似乎是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说大规模生产的扬声器有一个校准程序。  您能否向我分享相关材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉晚才回复。 让我与我们的软件团队核实一下最新的校准工具

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正如离线讨论的那样、我将单独向您发送 FCT 工具和文档。 您可以查看它、如果需要、我们可以进行进一步讨论。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

    请参阅随附的文档 请勿根据保密协议将其共享给其他人。 感谢您的 understanding.e2e.ti.com/.../TAS278x_5F00_FCTSolution_5F00_01092025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该过程适用于 Windows 系统。 如果您的项目基于 Android 等其他系统。 最终的 FCT 工具是不同的、需要重新开发。 但是、实现方法是类似的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       您能告诉我这些校准数据在 FCT 工具中的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Re 表示“、“直流阻抗 Re_Low 表示“、“直流阻抗的最低值 INV_RE 表示“、“直流阻抗的倒数 RMS_Pow 表示“输出功率的RMS值“、T_LIMIT 表示“温升上限“、这些校准值将在系统的非违规区域恢复、在器件断电后绝不会丢失。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

       rms_pow 和 t_limit 都表示一个系数、如何理解这些系数? Re 是固定值、如 4 Ω、6 Ω、那么如何理解 Re_Low 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

          在热特性过程中是否足够 10 秒、 因为您的 siad TAS2781 具有比 TAS2563 更先进的热控制器和热表征过程、您能和我分享 TAS2871 的保护算法材料吗?  我想学习它。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    Re 是校准值。 4.14(对于 spk1)、4.08(对于 Spk2 等 Re_Low 是 Re、低于此值时、算法将停止跟踪 Re。 它就像–40°C 时的扬声器 Re  

    您不需要手动实现这些值、FCT 工具和 TI 驱动程序将处理这些值

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    这是 KP 特性、它不是完整的热特性。 完整的表征将在表征过程的稍后部分进行。

    请参阅此材料以了解 IV 检测保护

    https://www.ti.com/lit/an/slaa858/slaa858.pdf?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      如何设置不同扬声器的“热特性测试音调持续时间“? 以及如何 确定热模型是否正确?

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通常、默认的 120 秒测试音持续时间对于大多数扬声器来说已经足够了。 如果热模型不正确、蓝色温度曲线看起来就不像这样平滑、可能会在 Tlimit 以上有一些过冲或接近 Tlimit 时出现振铃/振荡、或者温度曲线根本不会增加。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

       FCT 工具只是校准 Re、我认为其他参数(如 BL、Qts 等)也会影响 Xmax、那么为什么您认为它可以忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当在正常工作条件下从阻抗曲线中获得当前扬声器的 RE 时、为什么需要执行专门的生产线校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

       FCT 工具只是校准 Re、我认为其他参数(如 BL、Qts 等)也会影响 Xmax、那么为什么您认为它可以忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产线将校准扬声器的 Re、因为每个扬声器的 Re 各不相同、差异通常不小于 10%。 这种差异将导致热计算产生很大差异。 因此、有必要在生产线上进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 BL 和其他参数,它的方差  对最终保护性能并不是那么重要,它将被 ALGO 的方差控制所覆盖。 因此工厂的校准过程不包括此类参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

       在保护算法中、Re 已经可以更新、那么为什么我们必须再次在工厂生产线中对其进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary、

    PT 可以获取实时 Re。 但它仍然需要一个基址 Re、我们可以将其称为 R0。 温度计算与电阻增加 比 (Re R0-R0)/R0 相关。 因此出厂校准用于获得 R0。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

      由于 PT 可以获得实时 Re、因此您可以使用第一个 Re 作为 R0、 使用 FCT 工具将影响生产效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    PT 可以找到实时 Re、但器件不知道环境温度。 只有在已知环境温度下具有校准的 Re 值时、它才能知道扬声器音圈的温度

    铜质音圈的温度系数为~0.39%/°C。这意味着扬声器之间 Re 差异为 10%将导致 Tmax 差异为 25°。 对于 100°C Tmax 扬声器、这意味着 各产品之间的 SPL 差异为 25%。 它有可能会损坏扬声器。  

    市场上所有产品化的智能放大器都会对生产线中的 Re 进行校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

        我们还需要  将出厂线环境温度输入到 FCT?、或者您是否已将其作为固定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    FCT 工具的默认值为 25 度、可以在运行脚本中更改该值。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbin、

       我仍然想知道为什么无法在 PT、中完成校准、似乎可以将校准工作集成到 PT 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    工厂校准使用 PT。  差异在出厂时存在、环境温度已知且清晰。 算法需要这个温度和 R0 作为参考。  此后、 在实时运行中、我们知道 PT 的实时 Re Re、并使用 (Temperate-R0)/Temperature 比率来计算实时 Re。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       1.只有一种扬声器类型,闭合盒,在 PPC3 中, 但我的扬声器是低音反射机箱,那么如何处理?

       2、 在测量 TS 参数之前获得了阻抗曲线,那么 采用哪种方法来拟合 阻抗曲线?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    PPC3 正式仅支持封闭背卷中的单个驱动程序。 这意味着 IV 检测扬声器偏移保护只能跟踪单个谐振频率。  端口扬声器或无源辐射器将在阻抗曲线中具有第二个谐振峰值。 不过、根据您在此处展示的阻抗曲线、我认为它应该仍然有效。  

    PPC3 将测量阻抗曲线、然后在输入 BL 值后、它将执行曲线拟合操作、以将建模阻抗与测量阻抗之间的误差降至最低。 “TS 测量“步骤中的阻抗曲线用于查找 IV 参数

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

      如果将时基故障频率开始设置为 20Hz、则模型将失败、因为我使用端口扬声器、测得的阻抗曲线具有两个峰值。 在这种情况下、我必须将 时基故障频率从 100Hz 开始、在此频率范围内将忽略第一个峰值。

     下面的步骤是输入 BL 值之前的步骤、 所以我想知道如何拟合曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正如我们上次离线讨论的、我们基于 IV 检测技术的闭环智能放大器算法只能适用于扬声器的一个谐振峰值、因此您采取了正确的方法、将 100Hz 以上的时基故障频率设置为适合阻抗曲线中的主峰值。 关于次级谐振峰值、我认为您可以使用 TAS2781 DSP 中具有适当阈值和 Q 值的 DEQ 模块来进行衰减、以便 次级谐振峰值的偏移仍然可控。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

        如果将启动频率设置得更大、相当于将端口扬声器人为地处理为闭合盒、 如果以这种方式处理、则 TS 参数和位移估计都将不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否指出与 Clippel 测量相比、哪些参数不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

       对于 TS 参数测试、Klippple 还仅支持单个扬声器和闭合盒、不支持带端口的扬声器。 从两条峰值阻抗曲线获取 TS 参数似乎仍然是一项挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我懂了。 让我在内部与我们的算法团队讨论、并在下周回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    扬声器型号参数会被动态修改、直到 e (t) 足够小、接近于零。  IMP 包括所有的 TS 参数, 所以你可以简要介绍如何调整这些参数?在我看来, 没有办法判断哪个参数导致了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    为什么需要手动微调这些参数?

    根据 PPC3 表征、阻抗非常合适。  

    然后输入 Klipppel 找到的 BL 值。 如果偏移传递函数与 Klippel 测量的值不匹配、则可以尝试对 TS 参数(BL 和 Q 值)进行微调以匹配 Klippel 偏移测量值

    此致、
    Arhtur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       我想自己学习,而不是为了工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    Klippel 在这些扬声器参数上提供了许多很好的资源。 想到这一点 、______________________________

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       导频音和、音频信号将同时工作 Δ B、因此如何 只获得导频音的电压/电流、众所周知、此值将用于估算温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

       是否已明确确认此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    OUT 算法在 IV 检测录音中的导频音周围使用窄带通滤波器来隔离导频音。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       对于移植的盒子,如何获得一个 可靠的模型,还没有从以前的讨论得到明确的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉、由于我在出差、网络访问时间非常有限、因此响应时间过晚。 我与我们的 ALGO 团队讨论过、他们要求您能分享 V2X 特性的图片、包括第二个共振吗? 不要介意可能发生时基故障。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

       下图是我的包装盒的特性。 青色曲线是此接线盒的阻抗曲线。 蓝色曲线是拟合曲线。

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的快速分享、我将在我得出 结论后立即回复您。 我们的团队正在内部进行调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

       我现在需要调整、您能告诉我推荐的移植盒流程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    让我检查一下团队是否对此进行了更新。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      纵轴表示峰值电压或 RMS 电压、I 需要计算最大功率。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       请回答以上问题。