This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:智能 AMP 表征

Guru**** 2927610 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531269/tas2781evm-smart-amp-characterize

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2781

工具/软件:

当过程到达热特性时、我们总是会遇到以下问题、 IT 部门也无法解决问题、所以您能告诉我如何解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    电压感测表示峰值电压。 同样、电流检测表示峰值电流。  

     此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

        我看到这个版本没有考虑到非线性、因为你 konw 扬声器基本上在非线性区域工作,所以如果只进行线性分析会有相当大的误差。 您对此问题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您的观点正确。 偏移保护是假设扬声器的偏移是对称的(+/-方向的偏移将是相同的)和线性的。  

    我们有两种方法来处理此问题。

    1) 扩展 BL 测量。 PPC3 表征有一个额外的表征步骤、该步骤使用更大的振幅信号来测量 Xmax 附近的扬声器偏移。 这将包括非线性并改进接近偏移限值的偏移估算。 (实际上,扩展 BL 测量会发现一个小于小信号 BL 的 BL)

    2) 我们可以包括扬声器 Xmax 的降额、以考虑机械直流偏移。  

    然而、I-sense 和 V-sense 由扬声器端子上的 ADC 测量。 这些不是估计参数。 因此、IV 检测信号中会考虑任何非线性。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      我还从您的相关文档中了解到、您将估算背景并使估算与实际测量之间的误差接近于零。

    我怀疑通过这种方式可以获得每个非线性参数的值、从而精确计算偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    您是正确的、我们当前实现中的偏移保护不考虑扬声器的非线性

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       我通过 I2S 线路将 TAS2781 演示板连接到电视主板、 但声音并不正常、我们使用 AP 测量来验证 SoC 发送的 I2S 信号是否正确、但我们不知道为什么它是演示板的不正常输出、并且扬声器中有明显的噪声。 演示板 I2C 由我的计算机通过 USB 线进行控制。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我怀疑 I2S 的信号完整性。 您能否增加 EVM 和电视 PCB 之间的接地连接?

    您是否还能更详细地了解异常噪音? 您能否在 AudioPrecision 上显示输出的时域图?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

      我们已经进行了验证、当 I2S 信号从电视传输到 AP 时、 没有噪音。 我们使用同一条连接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    这是一个有点常见的问题、由于 I2S 连接不良或轻微的时序违规、TAS2781 的内部缓冲区可能会不同步。 这通常会导致失真、听起来像是“金属“、当在时域中观察到的具有 8/FS 周期性的功能时。  

    在这种情况下、I2S 看起来确实很干净。 因为是这样。  

    器件处于噪声情况下的最大功耗。 您能否将器件写入软件关断模式、然后再返回工作模式?

    宽 70 00 00

    宽 70 7f 00

    宽 70 00 00

    W 70 02 1a

    W 70 02 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

        您的深圳办事处同事 Peter 来到我们公司、并支持我们找到原因、因为我们将外部电源与连接

    EVM PVDDH 引脚、我们还需要在 PPC3 中选择仅 PVDDH、那么微调电阻将消失。 默认选择为 PVDDL、电源为

    非常低, 我们的扬声器的额定功率是 20W 4 欧姆, 引起噪音问题。 功率不足会导致噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了 Gary!

    面对面的支持总是更好。 我很高兴它现在正在工作

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    也感谢您的在线支持。 还有温度保护误触发问题、这可能会导致我在现场时扬声器出现意外的压缩和不稳定的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       此步骤的功能是什么?要获取什么信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    热控制器性能由比例增益、积分增益 1、积分增益 2 和积分截止%定义

    此步骤显示热表征后这些值的结果。 只要热分布平稳增加而没有过冲或纹波、结果就可以了

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您的领导团队是否对我们上次获得的高低音性能 2-3dB 的电视扬声器 TAS2781 演示提供了任何反馈? 谢谢。