This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AHCLKX 引脚不会输出 MCLK 的任何时钟信号

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594840/am4378-ahclkx-pin-not-outputing-any-clock-signal-for-mclk

器件型号: AM4378

我尝试让 AHCLKX 引脚输出 19.2MHz 时钟信号。 AUXCLK 设置为 19.2MHz、并分频为 ACLKX 引脚的 3.2MHz。 所有寄存器看起来都正确、我可以看到 PDIN 寄存器正在切换、表示信号正在切换、但没有在 AHCLKX 引脚上获得任何输出。


任何建议都将得到认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能告诉我们您是使用 Linux 还是 RTOS 吗? 如果是 Linux、您能否共享器件树文件更改?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、感谢您的快速响应。
    使用 RTOS 时、寄存器为:
    aclkxctl 00000065

    ahclkxctl:00008000

    xgblctl:00001F03

    McASP0 clkctrl:00000002

    AHCLKX 引脚多路复用:13030000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我已将您的问题转交给我们的专家。 期待尽快作出响应。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们不再支持 AM437x 的 RTOS 或裸机软件开发。 请参阅 本公告

    此致、

    建中