This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:TAS2572 双单声道 EVM + AC-MB DC058

Guru**** 2942500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590511/tas2572-tas2572-dual-mono-evm-ac-mb-dc058

器件型号: TAS2572

TI 团队大家好、  

我尝试使用 AC-MB DC058(修订版 C)运行 TAS2572 双单声道 EVM(修订版 A)电路板、但未成功启动。 USB 就绪 LED 为蓝色、且成功检测到 TI 音频声卡、但没有播放音频。   

我尚未使用 PPC3 控制台配置放大器。 我假设必须有一个默认配置、但我可能错了。  

是否有人可以快速查看跳线设置和注释? 没有为 TAS2572 板提供外部电源。 (连接电路板的 pic)

谢谢你。 感谢您的支持。  

 

 TAS2572.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    TAS2572 需要一些初始化命令来打开芯片组。 您可以使用 PPC3 工具来控制芯片组。  

    EVM 电路板的跳线设置应该可以支持 PPC3 工具与电路板的通信。  初始化后、播放声音应该没问题。 但由于 MB 功率通常不足以让较大的扬声器在额定功率下工作、因此最好使用外部 VBAT 驱动扬声器、以获得更高的输出功率。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Wenbin、

    非常感谢您重新检视设置。 我试图通过 USB 音频播放声音,但没有 运气。 然而,内部色调的生成偶尔地起作用。  有时在更改 PPC3(器件控制)上的开/关按钮时会发生这种情况。 我保留了所有默认设置。 任何指针都会有所帮助。

     您是否会 与数据表分享我账户 TAS2572 的负载页面中不提供的寄存器说明?  感谢您的帮助和支持。

    此致、

    ~Ω RJ   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenbin、只是确认音调生成看起来不错。

    USB 音频仍然无法正常工作。 我是否需要注意任何设置? 我已将扬声器/声卡选择为 (TI USB Audio UAC2.0) 并选择 PPC3 -> Device Control -> Main Channel 1 设置为 48kHz 并(使用 USB Audio Settings)。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您能否查看“设备控制“页面下的 IRQ?

    同时、请检查 TI USB 音频驱动程序、格式应为“8 通道、32 位“。

    之后、请检查“TI USB 音频驱动程序“、

    和窗口的音量设置。 由于不仅有一个 Windows 器件、请检查器件 “TI USB AUDIO UAC2.0“、有时、它会不专业地被 Windows 静音。

    最后、请检查  用于播放的应用程序中的音频硬件设置。

    让我们检查一下上面的结果、看看问题是否仍然 存在。 或者在 IRQ 页面中是否观察到某种问题。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、感谢您的建议。 我 已检查 并 分享以下 内容以供您查看。 遗憾的是、通过放大器的 USB 音频播放仍然无法正常工作。

    逻辑分析仪数据表明、 SDIN1 引脚上存在音频数据、同时可以看到时钟。  

    我怀疑放大器配置或数据格式。 当我尝试播放时、会瞬间发出一种瞬时毛刺声音。

    如果您 希望我 尝试其他设置、请告诉我。  如果您有此平台的示例 ppc3 文件、请执行共享、以便我可以加载并验证它。 谢谢!

    >> TI USB 音频驱动程序、格式应为“8 通道、32 位“

    我没有看到 TI USB 音频驱动程序的此选项、请告诉我如何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您似乎遇到了 OC 问题。 那么该器件将自行关断以保护器件。

    通常、应使用 J43 为器件供电。 我会 先复制您的设置、看看我是否可以重现您的问题。 如果没有、我将与您共享我的所有测试设置。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    如果我没有提供 VBAT_IN、我就会重现您的问题。

    VBAT_IN 是 D 类(升压)的实际电源、如果缺少该电源、器件 D 类将不会通电、并会导致某些问题。

    请为 J43 供电(或 J55/J30、电流跳线设置将 3 个电源输入连接在一起)、然后您的电路板将使用默认 PPC3 设置。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin、  

    感谢您复制并 root 导致 此问题。   当音频播放开始关断 放大器时、似乎会触发 OC。  仅使用 USB 回放就可以生成内部音调。  

    Goodcase: (音调生成器且无  TI USB 音频路由)

    Badcase:  (音调生成器 +TI-USB  音频路由)  

    Badcase: (音调生成器=关闭、TI-USB  音频路由)   

    我已 连接引脚并测得~4.74V @ J30、J55 和 J45 [J43 (5V)、LDO_IN=5V_MB ]、但可能会在 检测到 OC 时发生器件关断。  您建议 通过 J43 提供外部电源吗?  再次感谢您!

    器件激活: 迷惑不解  和 OC 检测  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:  

     两个通道是否存在相同的问题? 您可以逐个禁用通道以检查它们是否都有问题。

    方法: 在连接电源和 USB 之前对 IOVDD/AVDD 跳线进行 NC。

    除此之外、请断开扬声器的连接以进行测试。 只需检查是否报告了 OC。

    PS:在加电前检查 OC 状态。 如果存在锁存的 OC、请先将其清除。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    确认在断开扬声器(连接在一个通道上)后报告 OC 。

    现在、我移除了 带有两个 8 欧姆小扬声器的大扬声器、并验证 它们是否适用于音频生成情况。

    对于 USB 播放案例 — 再次验证 OC 在 播放开始时检测到 (蓝色 LED 亮起且出现瞬时毛刺脉冲)  。 两个通道观察到的情况也是如此。

                 

    Re:NC 尚未尝试独立通道的 IOVDD/AVDD 跳线、因为我确实看到两个通道上存在 OC 问题。 如果我应该尝试、请告诉我。  

    您能否在数据表中分享寄存器等的详细说明? 谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在连接新的 8 欧姆扬声器的情况下添加设置 pic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    连接似乎正常、只有一个提示:电源应该稳定。

    如果您仍然遇到类似于 VBAT 缺失的 OC 问题。 请检查以下内容:

    1 卸下扬声器、然后播放音乐、检查是否出现 OC

    2 使用扬声器。 但使用非常低的信号电平、例如–60dB。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:
    好消息! 它支持 J43 功率以及 信号电平低于–30dB 时。 如果电平变高、它会达到 OC。  

    非常感谢您的支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    在这种情况下、应该是电源能力或导线长度。 我通常使用 5V 6A 电源。 如果可能、您可以尝试使用。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、非常感谢您的支持。 我尝试了 5V、3A 电源、 最高可达–20dB、这与您的评估一致。

    我想通过 I2S 线路而不是 USB 提供音频。 我已将源设置[S1、S0]更改为外部 ASI、并将  BCLK、FSYNC、DIN1 连接到外部主机平台。 TI 放大器板上的监控 SBCLK1、FSYNC1 和 SDIN1 的相关信息。   BCLK 和 WS 看起来正常、但数据看起来不正确。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您能否检查 I2S 信号电平?  通常、它应该是 1.8V。 TAS2572 无法使用 3.3V。

    BTW、SDIN 应由外部主机提供、如果信号不正确、请先检查主机。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    主机侧的信号电平 ~0.87v、主机线路 通过  AC-MB  J7 连接:BCLK、FSYNC、DIN1。

    我已在单独的票证中添加了独立和集成测试图以供您参考。 感谢任何指针。

    e2e.ti.com/.../tas2572-tas2572-amplifier-playback-w-data-injection-through-ext-audio-source-interface---i2s  

    此致、

    ~Ω RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    感谢更新。 让我们转到新问题的专用票。  

    BR、

    Wenbin