This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2 直流阻断电容器

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595235/tpa3118d2-tpa3118d2-dc-blocking-capacitor

器件型号: TPA3118D2

Motorola Solutions 想直接在 TPA3118D2 的音频 PA 输出端添加一个直流阻断电容器。  主要思路是消除 6.8V 直流偏置以保留前置放大器、从而简化工厂和维修流程。  根据他们的计算、当驱动 3.3 Ω 扬声器的截止频率为 20Hz 时、它们需要大约 2200uF。  这个计算是否正确? 他们注意到编解码器输出端使用了一个 0.47uF 电容器、我想知道这对于他们的应用来说可能是更真实的值、或者这种方法甚至可行。

我在 E2E 论坛上看到了该条目、我认为他们不应该添加任何直流阻断电容器。  请提供建议。

TPA3118D2:TPA3118:输出端子处的直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于延迟深表歉意、我认为该器件不支持输出端的直流阻断电容器。 是单端输入还是差分输入?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian;

    该输入为单端输入、配置为 PBTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    抱歉、我之前搞错了、2200uF 电容器应该没问题。 0.47 μ F 会太小、并会 对 输出信号进行滤波。  

    截止频率计算正确。 F=1/2*PI*R*C

    他们是否能够共享原理图?

    此致、

    Sebastian