Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
器件型号: TAS2563
工具/软件:
一些工程师、您好。
我目前正在另一个主题中提出这个问题、但有一个新问题出现、因此我将在此处提出。
我当时正在尝试 PPC3 中的各种元件、当我使用特定设置将固件写入安装板时、我确认扬声器在启动后立即输出低频振动。
当我测量 D 类输出时、我发现一个 60Hz 的峰值、这立即导致我怀疑音调发生器的运行情况。
但当我检查地址:0x3F 时、值为 0x00。
目前正在发生上述现象。
我也怀疑采样率不正确、但我认为这不是问题、因为 I2S 音频是从 SPK 正常输出的。
(音频叠加在 60Hz 振动上。)
我也怀疑有嗡嗡声、但由于 TAS2563 周围的电源波动很小、SPK 的 60Hz 输出约为 7dBV、我认为不太可能发生这种情况。
可能还有其他与 Tone Gen 相关的寄存器与该问题相关、因此我想知道它们是什么。
我还想知道哪些寄存器与音调生成器的混频器系数相关。
此致、
Fumiya。