This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 的采样率

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1596026/tas2563-sampling-rates-of-tas2563

器件型号: TAS2563

我们现在有一个与采样率相关的问题、如下所示:
1. HFP 支持来自主机的 8kHz、但放大器是否能够支持该采样率?
2.主机的 A2DP 在单声道 16 位提供 44.1kHz 采样率 、因此 SBLK 与 FSYNC 的比率为 32、但数据表中提到的支持速率至少 为 64、那么它是如何工作的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    8kHz 采样率只能在 ROM 模式下工作、这没有扬声器保护、EQ、DRC 等 我的理解是、本例中的 HFP 是什么? 它与后面提到的 A2DP 有何不同?

    我建议弄清楚如何为每个通道添加填充位、因此该比率符合 64 的要求。 终端系统集成是将器件设置为自动时钟检测、您还可以尝试使用 32 的比率来验证性能。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan  

    它可能在 ROM 模式下工作意味着什么? HFP 是在您通话时激活的蓝牙免提配置文件、但 A2DP 用于媒体播放、HFP 提供 8kHz 16 位立体声数据、但在此放大器上不获取任何数据、如果我读取 MM_DSP_MODE 寄存器状态 IAM 得到 0x10(表示 32 倍速率和 8kHz 采样频率)、但没有音频输出、因此我们使用通过 I2C 没有配置的外部放大器进行测试、我们只能提供 I2S 信号、 因为它运行良好

    如果我们要使 8kHz 16 位与该放大器配合使用、我们可以做什么配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    TAS2563 有两种运行 ROM 模式和调优模式。 调优模式使用集成的 DSP 并启用所有数字处理功能、而 ROM 模式是最基本的操作、没有 DSP 选项(扬声器保护,EQ、DRC)

    我在 EVM 上针对 8kHz 采样率进行了测试、并支持 64 倍的比率。 寄存器 0x11 读取预期值 0x20。 使用 16 的比率进行测试会使寄存器 0x11 读取 0x10、这意味着该比率和速率已正确检测、但在这种情况下、器件会触发时钟错误检测、因为 SBCLK 频率太低而无法器件运行。
    总之、为了以 8kHz 的采样率运行、比率必须增加到 64。 对于 44.1kHz 用例、比率可以设置为 32、因为 SBCLK 频率较高。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师