This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:生产前原理图审阅

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595276/pcm2912-pre-production-schematic-review

部件号: PCM2912

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们正在设计一个 APR 模块,该模块将作为 RS485 总线和 HAM 无线电之间的桥梁。 我们要求您在生产前查看原理图、以确保我们能够提供产品的最大性能 (PCM2912)。

用例:ATSAMD51P20A 将通过 RS485 与 PCM2912 通信、并将用于通过 UV 收音机 (HAM-5R) 发送和接收作为音频信号编码的文本

我们的客户将离线共享设计文件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们将查看原理图并在收到反馈后离线提供反馈、但请记住 PCM2912 是  不会 推荐用于新设计、应使用 PCM2912A、它是该器件的更新版本。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我有什么更新吗?

    此致、

    弗拉基米尔·符拉迪米罗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我刚才收到了今天的原理图、明天会在这里提供反馈。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我唯一的反馈是 R1 连接在 R8 的另一侧、由我们的推荐应用图确定。  我不确定这会对 性能产生多大影响、但我想指出一点。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题是、当前配置是否符合我们从 MCU 通过 RS485 控制 PCM 2912 的需求、对软件是否有任何具体要求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我对 RS485 协议不太熟悉、但它在此处没有用、因为 PCM2912A 是硬件控制器件。

    此致、

    Garret