This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:AM62D、WON't BOOT 更多地从 SD 卡中启动、行为类似于未插入卡

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597896/audio-am62d-evm-am62d-won-t-boot-any-more-from-sd-card-acts-like-card-is-not-inserted

器件型号: AUDIO-AM62D-EVM

我已经使用这个板几个月,它最近已经工作.

现在、连接电源时、我会在 COM5 和 COM6 上看到 3 条水平线(值为 1 个字符)(假设枚举了 COM 3、4、5、6)。

我已经尝试从 SDK 11.00 和 11.01 中使用 CFG 1 的默认文件内容。

我取出了 SD 卡、出现了完全相同的行为。

SD 卡是 32 GB FAT32,我的 Windows PC 显示 1 个健康的分区。  这是一张与我以前使用的不同的卡片、但该卡片不再可用。

发生什么事了?

谢谢、

GW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进,我没有按照指示信使磁盘可启动.  我这样做之后、它现在起作用了。  谢谢。