This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:入门+器件断电导致的中断

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597443/tas2563-getting-started-interrupt-due-to-device-power-down

器件型号: TAS2563

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们正在使用带有扬声器的 TAS2563 芯片以及通过 PDM 接口连接的 2 个麦克风。

首先、我的目标是从扬声器中获得一些音频。

我正在通过 i2c 配置 tas2563 芯片、通信看起来正常。 上电后、我在旁路模式下启用器件、并从裸机驱动程序示例中应用 cfg_reg bypass_power_up_prim[]配置。

当我尝试通过 I2S 线路发送数据时、我观察到 在读取实时中断寄存器时设置了器件断电中断。  

是否有任何指向下一步查找的指针。

我已经根据表 7-96 检查了 SDZ 是否被拉至高电平、以及时钟频率是否在正确的范围内。 支持的 SBCLK 频率(基于 44.1kHz 的采样率)。 我的目标是 44.1kHz、采样率和 32 位样本。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还做了一些调试工作、打算在上电后通过配置来打印锁存寄存器。 似乎我收到了过流。  

    这篇文章有助于您顺利上手、因为它展示了基本流程: TAS2563:关于安装板上 TAS2563 未输出音频的问题 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

    上电后、我会获得以下锁存寄存器设置:寄存器 0x24 - 0x27: 0x02、0x00、0x01、0xC0

    在寄存器 0x27 上、您能告诉我什么是第 6 位吗? 因为这是保留的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ceri:

    您能否确认您使用的是哪个版本的 IC: TAS2563YBGEVM-DC 评估板|德州仪器 TI.com 或 TAS2X63EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    寄存器 0x27 上的位 6 用于明确 OC 事件是否发生在高侧 FET 上。

    基本上、看起来放大器的输出可能会出错。 您连接了什么类型的负载或扬声器? 如果您尝试在未连接扬声器的情况下开机、设备是否能够继续运行?

    ASI 格式配置可能不适用于主机 ASI 配置、这会导致器件将数据解释为某种大振幅噪声、从而在启用时触发 OC 保护。 您应该验证是否根据主机设置设置了寄存器 0x06 至 0x09。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师