This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PUREPATHCONSOLE:【常见问题解答】TI 提供了哪些新增放大器和出色器件?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120, TLV320ADC6120, PCM1863, PCM1862, PCM1804, PCM1822, PCM1820, PCM6020-Q1, PCM1808-Q1, PCM3120-Q1, PCM1863-Q1, PCM1862-Q1, PCM5100A, PCM1754, PCM5102A, PCM5101A, PCM1789, PCM1754-Q1, PCM5100A-Q1, PCM5102A-Q1, PCM5101A-Q1, PCM1789-Q1, TLV320AIC3106, TLV320AIC3206, TLV320AIC3204, TLV320AIC3101, PCM3070, TLV320AIC3104, TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3106-Q1, TLV320AIC3104-Q1, TAC5112-Q1, TAC5312-Q1, TAS5805M, TAS5707, TAS2110, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510848/faq-purepathconsole-faq-what-are-some-new-exciting-parts-that-ti-offers

欢迎使用 TI 音频!

广泛的 Texas Instruments 产品系列  音频  具有 对的新升级功能  音频转换器 和 音频放大器 这些器件可能是您目前评估的任何当前器件的升级版。  

TI 音频致力于推出新款器件、在 尺寸、成本、性能、功耗和系统集成方面具有许多优势。 请查看下面的全新产品系列!

您也可以使用我们的  交叉参考搜索工具 查看 TI 针对您正在评估器件的建议升级!

产品系列 当前 Texas Instruments GPN 全新! 下一代 Texas Instruments GPN 解决方案 较新的器件优势 其他配套资料
音频 ADC

PCM1862、PCM1863、TLV320ADC5120、TLV320ADC6120

PCM1804、PCM1820、PCM1822

TAA5212

TAA5242

航空、专业麦克风、专业音频混合器
  • 更高的性能(高达 119dB ADC DR 与 113dB ADC DR)
  • 超声波检测功能

麦克风接口应用手册

语音活动检测应用手册

PCM6020-Q1、PCM1808-Q1、

PCM1862-Q1、PCM1863-Q1、PCM3120-Q1

TAA5412-Q1 汽车音响主机、汽车头枕扬声器
  • 更高的 DR (112dB ADC DR 与 110dB ADC DR)
  • 更高的 CMRR (80dB ADC CMRR 与 70dB ADC CMRR)
  • 集成用于高压 MICBIAS 的升压+ LDO 和用于输入故障诊断的 SAR ADC、可降低系统成本
  • 更多汽车友好型封装(可湿性侧面 QFN)
故障诊断应用手册
音频 DAC

PCM1754、PCM5100A

PCM5101A、PCM5102A、

PCM1789

TAD5142

TAD5242

TAD5212

音乐和音频设备、专业音频放大器、专业摄像机
  • 更高性能 (110dB 至 120dB DAC DR 对比 106dB 至 113dB DAC DR)
  • 4 单端模拟输出支持
  • 提供 HP 放大器  
  • 提供音调生成
  • 所有型号之间使用更小的 P2P 封装

双二阶滤波器配置应用手册

头部检测应用手册

音调生成应用手册

PCM1754-Q1、PCM5100A-Q1

PCM5101A-Q1、PCM5102A-Q1、PCM1789-Q1   

TAD5112-Q1

TAD5212-Q1

汽车扬声器、汽车信息娱乐显示屏、汽车音响主机
  • 更高性能 (110dB 至 120dB DAC DR 对比 106dB 至 113dB DAC DR)
  • 4 单端模拟输出支持
  • 提供 HP 放大器  
  • 提供音调生成
  • 所有型号之间使用更小的 P2P 封装

双二阶滤波器配置应用手册

头部检测应用手册

音频编解码器

TLV320AIC3204、TLV320AIC3104、TLV320AIC3206、TLV320AIC3106、TLV320AIC3101 PCM3070

TAC5142、 TAC5242

TAC5112、 TAC5212

陆地移动无线电、专业音频混合器、可视门铃
  • 更高的 DR(高达 119dB ADC DR 与 92dB ADC DR
  • 更高的采样速率 (768kHz fs 与 96kHz fs)
  • 提供 HP 放大器
  • 增强数字效果
  • 所有 4 个型号之间使用更小的 P2P 封装
  • 更好的成本结构

双二阶滤波器配置应用手册

产品概述

TLV320AIC3109-Q1、TLV320AIC3104-Q1、TLV320AIC3106-Q1、TLV320AIC3106-Q1

TAC5111-Q1、TAC5112-Q1

TAC5311-Q1、TAC5312-Q1

远程信息处理/紧急呼叫、汽车音响主机
  • 更好的 DR(高达 104dB 的 ADC DR 与 92dB 的 ADC DR)
  • 更佳的采样速率 (768kHz fs 与 96kHz fs)
  • 支持更高的温度 (–40°C -+125°C 与–40°C -+85°C)
  • TAC531x-Q1:集成了用于高压 MICBIAS 和 SAR ADC 的升压和 LDO、可进行输入故障诊断、从而降低系统成本
  • 更适合汽车应用的封装(可湿性侧面 QFN)

TAC5312-Q1 参考设计

故障诊断应用手册

消费类音频放大器

TAS5805M、SN005805、TAS5707

TAS5815

扬声器、电视、条形音箱
  • H 类控制、以提高效率
  • 改善了 RDS (ON)(180mΩ 与 120mΩ) 以改善热性能

TAS5815 处理流程

TAS2110、TAS2770

TAS2120、  TAS2320

支付系统、消防安全、电器、扬声器
  • 借助先进的 H 类和 Y 桥技术、效率提高~5%
  • HW Pin Ctrl 选项、可实现简单的即插即用选项

通过 Y 桥提高效率

 如有任何问题或需要支持、请联系当地的 TI 代表。