This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:TAA5212:192kHz 时的双二阶滤波器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1599202/taa5212-taa5212-biquads-at-192khz

器件型号: TAA5212

大家好、我正在尝试设置双二阶滤波器。 它们在 96kHz 及以下的频率下按预期工作、但在 192kHz 下、双二阶效应并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    请问您尝试实现的每个通道有多少个通道处于活动状态、以及有多少个双二阶滤波器?

    此外、完整的寄存器转储可能有助于查看启用了哪些其他处理块、根据我们之前的讨论、在使用高采样频率(高于 48kHz)时、许多处理块不可用。

    此致、

    Garret