This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:PBTL 过载和短路

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598661/tas5630b-pbtl-overload-and-short-circuit

部件号: TAS5630B

尊敬的技术支持团队:

我的原理图类似于采用 BD 调制滤波器、DKD 封装的 8.2.6 典型差分输入 BTL 应用。 建议使用的典型值为 10uH、电感乘法器。 其他一切都是相似的。 在这种情况下、在 OUT_LEFT_M 和 OUT_LEFT_P 之间执行了短路测试 上电后、施加短路并施加–10dBm/1kHz。

“7.3.10 PBTL 过载与短路“描述了“在这些高电流下、保护系统将限制 PBTL 扬声器过载、端子与端子短路“。

数据表中上述保护电路在我的短路测试中能否正常工作? 我想向您发送一个详细的电路图、以便通过私人消息或电子邮件进行沟通。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    您所描述的测试应该会触发短路保护。  

    请随时发送电子邮件至 s-muriel@ti.com 、或通过 e2e 消息传递系统与我联系。

    此致、

    Sebastian