This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:i'm 在 AM62D C7x 上、当块大小设置为 16 时使时钟溢出、但 CPU 负载为<5%

Guru**** 2925130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597444/audio-am62d-evm-i-m-getting-clock-overruns-with-the-block-size-set-to-16-on-am62d-c7x-but-cpu-load-is-5

器件型号: AUDIO-AM62D-EVM

我的一位客户实际上报告了这一点。

我使用库存 BS=256 SDK 11.01 进行了检查、我可以在时钟超限之前运行高达 97%的 CPU 负载。

随着块尺寸变小、余量会缩小。  当 BS=16 时、几乎没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户的网站上有一些我不知道的事情。  我在 SDK 11.01、AWECore Build 218、BS=16 和 FS=96000 下重建了 C7x BSP、以匹配他们发送给我的内容。  在看到任何 CPU 溢出之前、我可以使用双二阶负载模块将系统加载到高达 95%的 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    我在设置中重现了块大小为 16、CPU 负载低于 10%的问题。 似乎与缓冲区向上和向下模块存在一定的相关性。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shreyansh Anand ,

    您是否有 ETA 将在何时解决?

    是否有任何补丁或权变措施?

    谢谢、

    加里·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我正在与 Gaurav (DSPC) 合作。  我们尚未找到导致该问题的根源。

    谢谢、
    Shreyansh