This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:硬件模式下的实际采样率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5827, TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592468/tas5830-actual-sampling-rate-in-hw-mode

器件型号: TAS5830
主题中讨论的其他器件: TAS5827、TAS5828M 、

您好的团队、

客户正在寻找用于新音频产品的 D 类音频放大器 IC。  

  • 具有 192kHz 采样频率的 I2S 输入
  • 硬件模式
  • 输出功率:30-60W× 2 通道@ 4 Ω
  • 放大器输出端具有 90kHz 带宽(–6dB @ 90kHz)

客户发现 TAS5827/TAS5828M/TAS5830 是候选器件、但如果他们适当地设计输出 LPF、是否可以在放大器输出端实现 90kHz 带宽(约–6dB @ 90kHz)?

在硬件模式下、客户认为无法使用内置 DSP、但 DSP 是否在硬件电平被旁路、DAC 的信号是否按原样在 fs192kHz 下被旁路? 还是配置了流程 4(精简版模式)? 除处理流程 4 之外、最大内部采样速率与 192kHz 不兼容、因此他们担心无法获得所需的放大器输出带宽。 请参考数据表的第 3 页

此外、IC 内的每个级(例如 DAC、I/V 转换和 D 类放大器级)是否都能确保 90kHz 或更高的带宽?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    总的来说、对于输出功率能力、我建议考虑 TAS5830、但我会在内部检查该器件是否在硬件模式下支持 192kHz。 客户正确、DSP 功能在硬件模式下不可用、只有配置可以来自硬件引脚。   

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    是否有更新的信息共享给客户?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    我从我们的设计得到了评论、即 TAS5830 在硬件模式下基本上应处于 Lite 工艺模式、从而支持 196khz。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我是问原始问题的人。 请告诉我如何在硬件模式下设置 Lite 进程模式。 我在数据表中找不到与 DSP 相关的任何引脚功能。 另请回答以下问题:IC 内的所有级(例如 DAC、I/V 转换和 D 类放大器级)是否都能确保实现 90kHz 或更高的带宽?

    此致、  

    Terashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terashima-San、

    您无法在硬件模式下配置 DSP、因为它处于置位模式。 在硬件模式下、只能更改硬件选择引脚的功能。

    根据硬件引脚选择、器件可以支持 100kHz 或 175kh 级的环路带宽。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、
    感谢您的答复。
    硬件模式下的自动设置模式是否支持 192kHz 的内部采样频率? 还是在硬件级别绕过 DSP?
    此致、
    Terashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    实际上、硬件模式是设置不可更改的 DSP 模式。 这应该约等于支持 196khz 的 Lite DSP 模式。 我也可以在实验室中再次检查。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sydney、
    感谢您的回答。 我的问题已解决。
    此致、
    Terashima