This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:使用放大器初始化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1, TAC5112, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595029/tlv320aic3110-initergating-with-amplifier

器件型号: TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2-Q1TAC5112

尊敬的团队:

我们计划将 TLV320AIC3110IRHBR 与 TPA3110D2-Q1 配合使用。 我们的要求是音频编解码器应支持两个麦克风并驱动两个 4 Ω、3W 的扬声器。 我们能否使用上述器件满足这一要求、如果有任何参考设计、请与我们分享。

如果您对上述要求有任何建议、请向我们提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您只需要具有 2 个麦克风输入和 3W 输出的编解码器、我建议使用更新、更便宜的编解码器和功能不太强大的放大器、我推荐使用 TAC5112 作为编解码器、然后使用 2 个 TPA2011 放大器作为低成本低功耗放大器。 如果您更喜欢双芯片解决方案而不是 3 芯片、TAC5112 和 TPA3138 会是一个不错的选择。 如果您对此有更多要求或需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的答复  

    我们更喜欢具有内部 DSP 选项的音频编解码器、因为我们计划在我们的流水线中提供 AEC 和 ANC 功能。 请考虑此建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashash:

    我明白了。 请注意、我们任何支持 miniDSP 的编解码器都不直接支持 AEC/ANC、因为它们的功能不足以出色地完成工作。 VAD/音乐检测和低音增强是这些器件支持的最密集算法。 您可以使用 PurePath Studio 软件来检查 miniDSP 的算法和可能性(便携式音频版本具有 AIC3110)

    AIC3110 没有 miniDSP、但该系列中的 AIC3111 和 AIC3120 具有 miniDSP。 但是、请注意、只有 AIC3111 具有立体声输出。 这 3 款编解码器都只有一个 ADC、因此可采用两个麦克风、但不能采用单独的混合音频。 如果您确实需要 miniDSP 和立体声 输入/输出、我会推荐 AIC3254 或 AIC3268。  

    我仍然会推荐前面提到的 TPA 放大器。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的建议。 由于客户需要具有 TPA3110D2-Q1 组合的 TLV320AIC3110、因此我们可以做到这一点。 我们希望您查看所附的原理图。 它可以支持 2 个麦克风和 2 个扬声器 (3 W、4Ω)。 请在 design.e2e.ti.com/.../Audio-Design.pdf 上查看并提供您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、请注意 AIC3110 编解码器上的“扬声器“输出是 D 类扬声器输出、这意味着它们将用于驱动扬声器。 它们不适合在没有对开关进行低通滤波的情况下将输入发送到另一个放大器、并且功率高于 TPA3110 预期的典型线路输出。 您需要将 HPL/HPR 线路连接到 TPA3110 上的 LINP/RINP 输入、这些输出也可以配置为 AIC3110 的线路输出。  

    请注意、由于 AIC3110 上只有一个 ADC、您连接的两个麦克风将混合在一起、而不是分开。 此外、如果使用 MICH1LM、则需要与 ADC 正极侧相同的交流耦合电容器和电阻器。  如果不使用、也可以在内部设置为 VCOM。

    我们建议将编解码器的模拟接地和数字接地分开、并且它们可以在一个公共点走到一起。 我还注意到 TPA3110 需要在 PVCC 路径上使用 100uF 电容器来实现去耦电容器。  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2234.Audio-Circuit.pdfDearMir,

    感谢您的建议,

    我已根据您的建议进行了更新。 请查看扬声器输出线路的低通滤波部分。 由于我们使用扬声器输出线路作为放大器的输入、因此我们进行了相应的更改。 请查看整个部分并提供您的反馈、因为此部分对我们的项目非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这应该没问题。 只需确保截止频率高于 20kHz 且低于~100kHz — 我认为您的滤波器很好,看起来截止频率为~30k。

    如果您还有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Mir