This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:数字音频接口接收器 (Rxin0 至 Rxin11)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598587/pcm9211-digital-audio-interface-receiver-rxin0-to-rxin11

器件型号: PCM9211

你(们)好

    对于 PCM9211、RXIN2 至 RXIN11 是 5V 耐受 TTL 电平输入。 这些输入通常用作连接到光电接收器模块(称为 TOSLINKTm 连接器)。RXIN0 和 RXIN1 集成同轴输入放大器。 这种架构意味着它们可以直接连接
同轴输入(或 RCA/唱机)S/PDIF 源。

   我们目前有一款产品使用 IT66220 输出 SPDIF 串行数据、并连接到 PCM9211 的 RXIN3。对于 RXIN3、TI 是否建议连接 SPDIF 串行数据输入?与连接 RXIN0/1 相比、连接 RXIN3 有任何缺点?对于此类 SPDIF 串行数据、TI 建议连接哪个引脚?

    此外、对于 RXIN3、如果 SPDIF 串行数据仍连接到 RXIN3、并且如果 EMC 需要稍后在 SPDIF 串行数据之间添加一个下拉电阻器、导致信号电平降至 500mV、这是否会影响 SPDIF 串行数据的解码。考虑到这一点、是否需要将 SPDIF 串行数据连接到 RX0/1?

此致

卓成

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhucheng:

    您可以将 SPDIF 数据连接到 12 个 RXIN 引脚中的任何一个。 如果 SPDIF 数据需要下拉电阻、这将影响逻辑电平、因此我想您需要连接到 RXIN0/1 的同轴电缆放大器、否则任何 RXIN 引脚都应该可以正常连接。

    此致、

    Garret