This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:如果我们没有#39;t 使用 GPIO_1、我们是否可以对其进行数控?

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598215/tas6511-q1-if-we-don-t-use-gpio_1-can-we-nc-it

器件型号:TAS6511-Q1

您好的团队、

如果我们不使用 GPIO_1、我们能否对其进行数控? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    通常、我们不建议将其保持悬空/NC。 这个悬空引脚会拾取噪声、并可能导致不必要的功耗。

    我建议将其配置为 GPO、将其功能设置为低电平、并将引脚接地。  

    Elise