This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:384khz 时的 DVOL

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598276/taa5212-dvol-at-384khz

器件型号: TAA5212

尊敬的 TI 团队:
当我将采样率设置为 384kHz (BCLK-DVOL 比率:64) 时、FS 设置不起作用。 无论 DVOL 值如何、输出增益都保持为 0dB。 它在 192kHz 及以下的频率下按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    由于此器件的处理能力会增加采样频率、因此处理块的局限性(例如数字音量控制)越来越大。 我认为 384kHz 或更高频率下不支持 DVOL 块。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garret!
    以 384kHz 的频率运行时是否存在任何其他已知限制? 双二阶滤波器是否仍在 384k 下工作? 此外、是否 
    有列出这些限制的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    具体而言不适用于此器件、但以下是上一代应用手册: TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 采样率和支持的可编程处理块

    有关 384kHz 工作频率的信息、请参阅第 8 页、这表明 在 384kHz 下也不支持双二阶滤波器(如果有):

    此致、

    Garret