This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 与 TXS0108E

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598095/txb0104-txb0104-vs-txs0108e

部件号: TXB0104
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

你(们)好

应用是音频 I2S 信号电压转换 (VDD_CLK=3.3V 和 1.8V):

初始版本:使用与开漏和推挽兼容的 TXS0108E 时,该功能通过了测试,但仪器的驾驶能力较弱。

更新版本:使用 TXB0104 时有两个问题:

(1) 切换到 TXB 系列时、使用两个 4 位 IC、推挽式连接到 I2S 信号;连接到测试仪器时、音频异常、示波器探头的 SDATAO_ASRC 将通过、I2S 数据引脚 1.8V 转换为 3.3V;

但是、当使用 TXS0108E 进行测试时、不会出现上述问题。

(2) 当 VDD_CLK=1.8V 时、某些 IC 可在 1.8V 的电压下使用。 目前尚不清楚自动方向感应是否存在问题。 示波器可以测量信号、但音频输出异常。 移除 IC 后、两端的四个信号会短路、没有问题。

TXB0104.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请提供 TXB0104 和 TXS0108E 之间的波形差异以用于调试、以及与 TXB0104 和 TXS0108E 一同使用的 I/O 的完整原理图。 请注意、这两款器件都满足自动方向控制功能要求、可防止有限的输出驱动。  

    如果您的 I2S 信号并非每个通道真正双向的信号、也可以使用 TXU0x04/AXC4T245/AXC7T774。  

    此致、

    插孔