This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TLV320ADC3120 TDM 协议、连接到两个麦克风、寄存器配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598139/tlv320adc3120-tlv320adc3120-tdm-protocol-and-connected-to-two-microphones-register-configuration

器件型号: TLV320ADC3120

你(们)好

为了验证 TLV320ADC3120 是否配置为 I2S 主器件、使用 TDM 协议并连接到两个麦克风、需要进行寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下面是配置这些设置的基本脚本:

    w 98 00 00 #选择第 0 页
    w 98 01 01 #软件复位
    D 100 #延迟 100ms
    w 98 00 00 #选择第 0 页
    w 98 02 81 #唤醒器件并启用 AREG
    D 10 #延迟 10ms
    W 98 07 30 # 32 位 TDM
    W 98 0b 00 #通道 1 至时隙 0
    w 98 0c 01 #通道 2 至插槽 1
    w 98 13 82 #主模式
    W 98 3c 00 #通道 1 差分、交流耦合麦克风输入
    W 98 41 00 #通道 2 差分、交流耦合麦克风输入
    w 98 74 c0 #启用输出通道 1 和 2
    w 98 76 e0 #为 ADC 上电、MICBIAS、PLL

    此致、

    Garret