This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:原理图检查

Guru**** 2886110 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598912/pcmd3180-schematic-diagram-inspection

器件型号: PCMD3180
主题: TAD5112 中讨论的其他器件

原理图检查
PCMD3180IRTWT TAD5112IRGER 请一起检查原理图

1.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我认为 ADC 和 DAC 原理图看起来不错。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAD5112 输出用于 PA。 应特别注意 PA 的器件。 在设计时、我觉得有些零件不清晰。 请帮助我详细了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我不熟悉用于 PA 的器件、因为该器件似乎并不是 TI 器件。 TAD5112 的输出会在进入 PA 之前进行滤波(高通)、这没问题、但我只能对此进行注释。

    此致、

    Garret