This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 PVDD 电容器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598002/tas6684-q1-tas6684-q1-pvdd-capacitor

器件型号: TAS6684-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E》

您好:

我想了解满足以下要求的 PVDD 电容值。

PVDD = 14V/25V

总输出功率(4 通道)= 200W

输出负载= 4 Ω 扬声器

 

请提供专家建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    “PVDD = 14V/25V“是什么意思? 是否要同时考虑 PVDD = 14V 和 PVDD = 25V 的情况? 如果是这种情况、应该注意、在 PVDD=14V 时无法实现 200W 的总输出功率。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    感谢您的答复。

    是的、我知道在 25V 时最大功率为 200W、而不是 14V 时。

    14V 我的目标功率将小于 100W。

    我想知道 PVDD 的总电容。

    编号 PVDD 引脚 — 8ea

    根据参考 TAS6684-EVM 设计、提供了 4x1mF 电容器。

    但我想知道目标应用所需的电容。

    案例 1:200W、25V PVDD

    CASE2:在 14V PVDD 下低于 100W

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    4x1mF 大容量电容通常就足够了。

    有关更多详细信息、请查看此大容量电容估算指南: D 类音频电源的电源去耦和音频信号滤波...

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4x1mF 大容量电容通常就足够了。

    我的 PVDD 电源已经来自直流/直流转换器、而不是直接电池。

    还需要如此大的电容吗?

    4x1mF 电容器位于 TAS6684 评估板中。

    另一方面、TAS6424E 评估板设计中有 1x330uF 电容器。 (下图下方)

    TAS6424E 在 25V 电源和 4 Ω 负载下的功率输出范围为 75W/通道。

    我的问题是、  与 TAS6424E 设计相比、4x1mF 看起来太大了。 有什么原因?????

    TAS6424E 评估板详细信息: TAS6424E-Q1 EVM 用户指南

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    [引述 userid=“668120" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598002/tas6684-q1-tas6684-q1-pvdd-capacitor/6163314

    我的 PVDD 电源已经来自直流/直流转换器、而不是直接电池。

    还需要如此大的电容吗?

    [/报价]

    是的、如果有任何问题、使用直流/直流转换器而不是直接电池通常需要更高的电容。 该大容量电容是一种系统级设计、不仅依赖于 D 类本身、 将我们在这里提供的内容作为基准、根据您的系统、您可能需要添加更多内容。 进行基准测试和验证也是一种很好的做法。

    因此我的问题是、  与 TAS6424E 设计相比、4x1mF 看起来太大了。 有什么原因????? [/报价]

    TAS6684 具有更高的输入 PVDD、并且应该支持更高的输出功率、更大的电容器可防止在驱动高输出功率时电源电压骤降过大。

    Elise