This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:展频调制 (SSM) 时钟控制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1599784/tas2572-spread-spectrum-modulation-ssm-clock-control

器件型号: TAS2572

虽然数据表明确提到 TAS2572 支持可编程时钟边沿速率控制 (ERC) 和展频调制 (SSM )、但未在详细寄存器映射中列出特定的用户可访问寄存器位(例如 SSM_EN)、以直接手动启用或禁用 SSM。  什么是默认 SSM 设置?如何控制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oren、

    默认启用 SSM、控制位位于页 0 寄存器 0x31 位 2、1(用于 SSM 启用)和 0(用于 SSM 禁用)中。

    ERC 控制位于同一寄存器位 5-4、0x00 = 0.5V/ns、0x01 = 1V/ns、0x02 =保留、0x03 = 2V/ns(默认)中。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    数据表显示该位为“RESRVED",“,POR、POR 时为 0、即禁用 SSM。  PPC3 是否会设置它(即,默认情况下启用 SSM)?

    谢谢、O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oren、

    这是数据表中的一个拼写错误、我将记录这一点以供审核。 默认值为启用 SSM、PPC3 也将其设置为启用。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师