This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3120-Q1:我们可以在不使用 GPIO1 时将其保持开路吗?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600088/pcm3120-q1-can-we-leave-gpio1-open-when-it-is-not-used

器件型号: PCM3120-Q1

尊敬的专家:

  1. 我们可以在不使用 GPIO1 时将该引脚保持断开状态吗?
  2. 如果第 1 个为是、我们是否需要通过 GPIO_CFG0 寄存器禁用 GPIO? 或默认 IRQ 设置是否正常?
  3. 如果编号为否、建议的端接和 GPIO1 寄存器设置是什么?

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    是的、GPIO 可以在不使用时保持开路、我建议在软件中禁用。

    此致、

    Garret