This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:Book 64 的功能是什么?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598186/tas6684-q1-what-is-the-function-of-book-64

器件型号: TAS6684-Q1

您好的团队、

我的客户一直在评估 TAS6684-Q1 中的 EVM 上的 TAS6684-Q1、并发现了一个未知的寄存器、即 Book 64。 我知道第 64 卷的功能是什么吗?

image.png 

A.H 

此致、

山本俊介

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一些潜在的问题是、在上电或切换睡眠和播放状态时、通道 3/4 可能无法输出音频信号。 它的内部 DSP 会卡住。 按照 PPC3 脚本可以解决的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    Book 64 在系统中是否有问题? 我的客户是否需要删除此寄存器? 我问这件事的原因是你提到了第 64 卷可以通过装饰品来解决。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的客户是否需要删除此注册表?

    不要删除任何内容、请使用 PPC3 转储的所有脚本。 簿 64 是与 TAS6684 内部 DSP 相关的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    Book 64 是否适用于您的团队?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 顺池山

    不完全理解您的问题。 让我使用电子邮件向您发送一些有关它的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    我也不明白你想说什么。 如果您能用详细的解释来解释您想提及的内容、这对我们来说真的很有帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 顺池山

    发送材料。