This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:如果 PCM2704C 连接到 PC、在 PC 关闭或打开时、扬声器可能会发出爆裂声。

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600646/pcm2704c-when-the-pcm2704c-is-connected-to-a-pc-popping-noise-may-occur-from-the-speakers-when-the-pc-is-turned-off-or-on

器件型号: PCM2704C

大家好!

 预祝你圣诞快乐。

 如标题所示、当通过 USB 连接 PC 时、扬声器产品会出现异常噪音。

  您是否会告知这是软件问题还是硬件问题?

   欢迎您提出任何建议。

   谢谢你。

   PCM2704C 的外设电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    通常、DAC 中的砰砰声是    连接到输出端的交流耦合电容器充电和放电的结果。 (我假设你已经监控的砰砰声存在在 DAC 的输出,以确保它来自 DAC 本身而不是放大器) . 此外、CLKS 中的任何错误或 CLKS 中的停止/变化都可能会产生砰砰声。

    标记为 C57 的电容器必须在上电时充电至所需的输出共模 (VOCM)、在断电时放电。 当阶跃直流电压切换至 扬声器时、会产生砰砰声。 该直流电压通过耳机输出的“咔嗒“声或“砰砰“声发出。   图 35.  展示了一个接地电阻、这有助于避免砰砰声的发生。  但是、控制砰砰声的最简单方法是在 DAC 上电或断电或 DAC 本身的 CLKS 变化之前、使 DAC 静音。

    您可以尝试上述任一方法或两种方法  来消除或降低砰砰声。

    我注意到 VDD、VBUS 和 VCCP 与这些引脚有实际的电源连接、 但我没有看到 为 VCCR 和 VCCL 提供了电源 、这使得这些引脚悬空、除非我缺少一些东西。

    愉快的假期 和圣诞快乐!

    此致、

    Arash