This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5532P (Mouser 技术请求 — 470868)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1599597/ne5532-ne5532p-mouser-tech-request---470868

部件号: NE5532

您好、

我们的客户 于 2025 年 12 月 12 日向 Mouser 订购了 100 件 NE5532P。  

他们报告了以下问题:

“我的主要问题是、在测试这些芯片时、

     它们不会在输入端子上记录二极管压降。 我做到了

     在+/–15V 的电压下连接和未连接电源导轨的情况下测试这两项。 视频系列

     th Mouser 网站上提供了德州仪器 (TI) 数据表 (12 月修订

     2025 年)、详细说明概述(第 6 页)中显示:

     

   器件具有极低噪声、高输出驱动能力、高电平

     单位增益和最大输出摆幅带宽、低失真、高压摆率

     速率输入保护二极管和输出短路保护。

     

     我所做的简单测试表明没有输入保护二极管

     未指定的。 你能告诉我为什么会出现这种情况吗?“

 

请您提供帮助。

此致

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O 470868

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能询问客户是否在两个输入之间寻找二极管?  他们是否在检查每个输入到电源的 ESD 保护? 该器件在两个输入之间没有 ESD 保护、但在每个输入到正电源之间确实有 ESD 保护。

    请让客户提供在连接和未连接电源的情况下的测试方法。

    此致、
    嘉莉