This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:DAC 调制器噪声

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598818/tlv320dac3100-dac-modulator-noise

器件型号: TLV320DAC3100

您好:
我们在原型键入单元上观察到 DAC 调制器产生的独特噪声、并在 EVM 上进行了验证。  
当我们输入低电平正弦波信号(例如–60dB、–70dB)时、DAC 会生成带内噪声作为附加的 FFT 波形。
工作条件如下:fs 48kHz、PBR1、DOSR 128。
有什么工作要做吗? 添加 AC 抖动或更改 OSR?  
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们预计本底噪声会增加、高于奈奎斯特速率(采样率的 1/2),Δ — Σ 调制器的工作方式就是这样、它会将噪声推送到高于我们听力范围和高于奈奎斯特速率的频率中。 该器件专为在 48kHz 采样速率下介于 0 和 20kHz 之间的平坦带通而设计。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    是的、我们期望通过 DS modutaor 激活来塑造化学成分的噪声。  
    但是、我们这次担心的是 3kHz 至 6kHz 范围的音调噪声。 作为附加的 FFT 数据、它因信号电平而异。 这种现象的根本原因是什么 以及如何传播它。 另一个 PCM17xx 或 TAD51xx DAC 中未出现此情况。  
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    我现在看到了您在谈论的内容。 我将与同事核实、我们将跟进此事。 同时、您能详细说明一下您的设置吗? 您是否在 EVM 上遇到过此问题、或者这是您自己的电路板? 您可以发送原理图了吗? 当您提供更大的输入信号时、提示音是否消失?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    我们将使用 EVM 来获取该 FFT 数据、客户 ES 单元之间没有差异。

    如果信号电平增加、则在侦听测试中屏蔽音调噪声、我们不关心该区域。  
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi-San:

    这是一些旧版 Σ — Δ 转换器的一个已知问题。

    这本杂志解释得很好,大约一半下来: https://www.analogue.com/en/resources/analogue-dialog/articles/using-sigma-delta-converters-1.html

    简而言之、直流信号最终会产生混叠到通带中的低频(与 OSR 相比)伪影。 当交流信号高于直流信号时、这些音调最终会消失。

    我们的 PCM17xx 或 TAD51xx DAC 等新器件补偿了该问题。

    要看看是否可以减轻 OSR、更改 OSR 是一个不错的选择。 否则、它只是器件的一个限制。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的建议、这款基础级音频 DAC 的性能是可以理解的。

    此致、

    望月