This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:需要交流诊断配置详细信息。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1599729/tas6584-q1-need-ac-diagnostic-configuration-details

器件型号: TAS6584-Q1

您好、
请列出 TAS6584-Q1 放大器的交流相关配置文档吗?
我们如何为交流诊断生成内部符号音?(需要将哪个寄存器设置为播放/停止符号音)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    以下是交流诊断应用手册: TAS6584-Q1 直流和交流负载诊断

    建议的处理流程见第 14 页。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:
    我已经查看了 TAS6584-Q1 的数据表。 我有一些疑问寻找相同的答案 .
    1.用于启动 AC 诊断的哪个寄存器是 0xB8 还是可能是 0xB5? 如何停止交流诊断?

    2.何时使用 0xB6 寄存器,使用“TW DET AVG“位的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机解决。  

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:
    请让这个 对话 至少在本周开始。
    看起来我没有权限访问共享文档,请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    我刚有人批准您获得 TAS6584 文档。 请重试此链接:

    ti.com/secureresources/TAS6584-Q1-DESIGN

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    Elise